RealSense » 新闻与洞察 » 新闻 » RealSense 与英伟达携手开启物理 AI 时代

RealSense 与英伟达携手开启物理 AI 时代


RealSense™ AI深度相机与英伟达 Jetson Thor 及仿真平台实现整合,树立行业全新标准,推动人形机器人、自主移动机器人(AMRs)及智能机器未来领域突破创新

2025年8月25日,美国旧金山讯 — 全球机器人感知领域领导者RealSense™公司今日宣布,与英伟达达成战略合作,旨在加速物理AI技术在人形机器人及自主移动机器人(AMRs)领域的应用落地与能力升级。 此次合作将RealSense™行业领先的AI深度相机,与英伟达突破性的机器人平台实现整合,涵盖用于机器人运行时计算的 英伟达 Jetson Thor 系列、 用于数字孪生以快速缩小原型到量产差距的英伟达Isaac Sim,以及用于简化传感器融合与数据流处理流程的 英伟达Holoscan Sensor Bridge 平台。

技术亮点

  • RealSense™ 全新 D555 深度相机搭载公司新一代 v5 视觉处理器,内置PoE供电,可原生支持英伟达 Holoscan Sensor Bridge 数据流传输及相机端神经网络,实现增强型图像后处理。其加固型设计、全局快门、支持IMU及原生 ROS 2等技术特点,为人形机器人及其他领域应用提供高保真感知数据。
  • 英伟达 Jetson Thor 由英伟达 Blackwell GPU驱动,配备 128GB 内存,在 130 瓦功耗范围内,可提供高达 2070 FP4 万亿次 / 秒的人工智能计算能力,轻松运行最新生成式人工智能模型。相较于前代产品英伟达 Jetson Orin™,Jetson Thor 的人工智能计算性能提升高达 7.5 倍,能效提升高达 3.5 倍。

通过将 RealSense™ 先进的感知技术与英伟达 Jetson Thor 的人工智能计算能力相结合,此次合作将帮助机器人开发者缩短产品上市时间、探索全新应用场景,并安全实现规模化量产。原生整合设计可确保感知性能达到最优,提供高保真传感器数据与处理速度,为下一代人形机器人及自主机器的发展大大提速。

“此次合作进一步巩固了 RealSense™ 作为自主移动机器人(AMRs)和人形机器人首选感知平台的地位。”RealSense 首席执行官纳达夫·奥尔巴赫(Nadav Orbach)表示:“通过与英伟达 Thor 及Holoscan Sensor Bridge 实现原生整合与性能优化,我们正加速物理 AI 技术的主流应用。双方携手将助力机器人行业释放物理 AI 的非凡潜力,引领智能机器的未来发展方向。”

此次合作彰显了 RealSense™在推动物理 AI 发展方面的决心 —— 确保感知技术能无缝整合至英伟达下一代机器人技术栈中。开发者如今可实现以下优化:

  1. 将原生真实深度数据与图像数据直接传输至英伟达 Isaac Sim,大幅缩短从原型开发到部署落地的周期。
  2. 采用针对英伟达 Jetson Thor 优化的全验证系统架构,确保机器人及物理 AI 应用发挥最佳性能。
  3. 将 RealSense™深度感知技术与英伟达 Holoscan Sensor Bridge 整合,实现实时传感器融合与超低延迟数据流传输。

机器人市场有望成为价值数万亿美元的巨大机遇,此次合作使 RealSense™与英伟达跻身行业下一波创新浪潮的前沿。

关于RealSense

RealSense 提供行业领先的深度相机及视觉技术,广泛应用于自主移动机器人、人形机器人、访问控制、工业自动化、医疗健康等领域。公司以 “为物理 AI 打造世界级感知系统,将机器人与AI安全融入日常生活” 为使命,致力于开发智能、安全、可靠的AI视觉系统,助力机器在人类世界中实现自主导航与交互。公司总部位于美国加州圣克拉拉市,业务遍及全球。欲了解更多信息,敬请访问: www.realsenseai.com


媒体联系
Emily Roberts

PRforRealSense@bospar.com

页面上方
联系销售
Server Region: North America | Hostname: ip-172-16-1-22 | Visitor Country: US